This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121 VS PCM5142

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5142, PCM5122, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659516/pcm5121-pcm5121-vs-pcm5142

部件号:PCM5121
主题中讨论的其他部件: PCM5142PCM5122TLV320AIC3254

PCM5121 VS PCM5142规格除了DAC的SNR外,其他地方的差异不大,但价格非常不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allan:

    最大的区别是PCM5142具有可编程DSP! 这使DAC能够提供附加功能,如EQ,DRC,混频器和数字跨接。 这是推动成本差异的主要功能。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表PCM5121和PCM5142具有Mini DSP,IC内部结构图和Mini DSP结构图,因为有关该功能的Mini DSP,PCM5121和PCM5142 DSP功能应该相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allan:

    虽然两种器件都具有DSP,但PCM512x仅限于数据表中所述的当前流。 PCM514x具有更完整的DSP功能,用户可以使用PPS生成唯一或自定义的流。 它们还可以修改流以在不同采样速率下运行。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以使用注册来更改当前正在处理的PCM5122上的EQ,DRC和筛选器的状态? 如果是,您是否有推荐的软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解~ PCM512x类似于数字I2S输入D类放大器DSP (TAS57XX系列)
    PCM514x TLV320AIC3254类似于DSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是一个合理的比较。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yu,

    是的,但我建议您尝试PurePath Studio配置设备,然后导出I2C命令列表并在您的微控制器中实施。 这些命令可能非常广泛!

    www.ti.com/.../slaa541.pdf

    谢谢!