This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于2.1 放大器,建议使用什么IC's?

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651341/what-ic-s-are-recommended-for-a-2-1-amplifier

主题中讨论的其他部件:TPA3251PCM3070

您好,

我计划使用TPA3251制造2.1 DSP放大器。
交叉应该使用TI芯片的miniDSP内核来制作,但我找不到具有至少3个DAC输出通道(L,R,SUB)且与PCM3070一样易于使用的miniDSP编解码器。

对于2.1 音响系统,您有何建议? 我的目标是实现高音质和灵活的扬声器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nikos:

    只是为了澄清这个问题,您是否询问我们建议使用哪种编解码器?

    谢谢!

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IM不直接搜索编解码器,而是能够控制3个miniDSP内核的3个通道。

    我可以使用哪种编解码器或哪种类型的电路,它们可以控制3个信道中的每一个。  

    我的第一个想法是使用两个编解码器`s,这两个编解码器都能在  其ADC输入上获得分离的(可能是预放大的)立体声音频信号。 然后,我必须单独对每个编解码器进行编程。  

    我不确定这是否是个好主意,因为我对这个话题很新,我还是一个电子学生。

    谢谢!

    尼科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nikos:

    很抱歉等了很久。 在这里的假期中,一切都变得疯狂了。

    听起来,您对自己的不同选项有着很好的基本了解。 在到达放大器之前,如何配置您的输入配置有许多不同的路线,因此很难了解所有这些路线。 也就是说,根据您提供的信息,这听起来是一个好主意。

    此致,

    罗伯特