This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:寄存器将断电状态更改为通电时SPKP和SPKN的上升时间

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652193/tlv320aic3100-rise-time-of-spkp-and-spkn-when-register-is-changed-power-down-status-to-powered-up

部件号:TLV320AIC3100

您好,支持团队,

我有一个关于TLV320AIC3100的问题。

[问题]
当第1页/寄存器32的数据从0 (断电)更改为1 (通电)时,SPKP和SPKN输出的上升时间是多久?
如果可能,我想知道它们的最小值/最大值。


我们的客户正在尝试使用TLV320AIC3100的D类放大器输出(SPKP/SPKN)从外部扬声器发出声音。

客户计划使用第1页/第32页的寄存器设置,如下所示。
如果没有输出声音:第1页/注册32=0
输出声音时:第1页/注册32=1

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tachibana-san,

    此设备的通电时间规格未指定,因此我们没有可以共享的特征值。 我进行了一个快速测试,得到的是通电时间约为17毫秒。 该值只是一个测试近似值,因此设备的性能可能会有所不同。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Melendez-San,

    感谢您花时间回答我的问题。
    您的信息对我很有帮助。

    此致,
    Tachibana先生