This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203最大负载电阻值

Guru**** 2810255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, DRV632, DRV612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652250/tlv320dac3203-tlv320dac3203-max-load-resistance-value

部件号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他部件: DRV632DRV612

团队成员,您好!

能否告诉我TLV320DAC3203的最大负载电阻数?

此致,
Shungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shungo,您好!

    要使用TLV320DAC3203驱动的负载是多少?
    此设备具有耳机放大器,因此最适合16或32欧姆负载。 但是,它还可以驱动更高的增益负载,如600欧姆。
    如果您需要线路电平信号(如2Vrms),则可以在TLV320DAC3203的输出上添加线路驱动器(如DRV632或DRV612)。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器