This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:ESD保护并防止模拟输入和输出过压

Guru**** 2573555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651413/tlv320aic3104-q1-esd-protection-and-protecting-analog-inputs-and-outputs-from-overvoltage

部件号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他部件:TPD2E007TAS5411-Q1

您好,TI:

请在下面附上我们的示意图。

音频编解码器输出被传输至外部连接器,信号从该连接器通过电缆传输至扬声器和麦克风。  

使用 TPD2E007对模拟输出和输入进行ESD保护

我知道ESD保护是由客户提供的,但我希望在这里提供一些信息。  

1.我们正在使用TPD2E007 TVS二极管来对抗ESD。 此外,33pF和10pF (0603)电容器用于防止GMS/DCS干扰模拟输入。  

我最担心的是用户在这些模拟输入或输出上提供意外更高的电压。 ESD实例由TPD2E007 TVS二极管处理。 但是,当这些引脚上放置恒定的12V电源(例如)时会发生什么情况(因为TPD2E007的击穿电压为14V)?  

直流阻隔电容器的位置是否足以阻隔这些直流值?

2. AGND也可用作连接到扬声器-ve引脚的外部连接。 此AGND是否也应如图所示使用电视进行保护?

3.模拟电源使用的功率与电路的其他数字部件相同。 将模拟和数字接地分开是否足够?还是将模拟和数字3.3V电源板分开是明智的做法? 如果是,如何连接两个电源板? 0欧姆电阻器是否足够?

4.我是否还应该添加齐纳二极管以防止在引脚上施加更高的电压? 10k电流限制电阻是否会影响音频信号? 或者现有的2.5k电阻器是否足以用于电流限制? 我想知道,如果我们已经串联了直流阻隔电容器,齐纳二极管的意义是什么。

5.微偏压引脚是否应受到过压保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep,  

    正如您所说的,很多这类事情都是由您决定的。  这些应包含在客户的设计要求/规格中。 您最了解您的应用。

    我联系了我们的系统团队,了解我是否可以为您获取一些具体的指南,以便您进一步了解数据表中已详细说明的内容。 但您必须了解,这是假日季,很多人会这样做 在新的一年里离开办公室。   

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    我的客户正在寻找非常相似的解决方案。
    他们要求针对ESD 14 kV和对高达32 V的电源短路提供麦克风输入保护
     TI是否可以为其提供应用说明?

    附注 据我所知,最适合IT的解决方案是为eCall开发的TAS5411-Q1,它具有集成保护。 但现在的问题是"如何保护离散组件?"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vladimir和Pradeep,

    我们会记录您的反馈。 也许应用程序注释是有意义的,我目前没有什么可供您使用的,但我们将研究如何开发一个应用程序注释。

    数据表中推荐的工作条件描述了输入的安全工作电压。可以在短时间内承受高于这些电压(最高至绝对MAX)的电压。 高于绝对最大值的任何值都可能会损坏部件。 因此您的保护电路应考虑到这一点。 我们所有的ADC/编解码器都具有ESD等级,但它们不会是14Kv。 (是清洁发展机制还是HBM?)

    输入电容器将提供对12V短路的保护,但请记住,12V应用将会产生瞬态电流,也必须加以说明。

    仍在研究微偏问题。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve。

    ESD要求(基于ISO 1.0605万:2008):
    触点放电-高达8 kV,
    空气放电-最高14 kV。