This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:与竞争对手相比的功能

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2557, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659931/tas2559-feature-against-competitor

部件号:TAS2559
主题中讨论的其他部件: TAS2557TAS2560

你好

我 正在向客户推广TAS2559和TAS2557。

客户 还在研究竞争对手 的智能放大器 。

 

问题1.

客户 希望获得一些有关TI  强大 竞争对手的文档。

(我附上了我为您的要求而制作的Excel)

 

请您就我们的功能/强项提供建议吗?

如果在TAS2557/TAS2559中2559中使用了PFFB,我认为THD是最佳选择。

此外,扩频只是TI的功能。

此外,TI在D类放大器方面拥有许多产品(和经验)。

 

问题2.

您是否计划在TAS25xx系列中使用立体声产品?

 

e2e.ti.com/.../smart-amp_5F00_comparision.xlsx

 

此致

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-san,您好!

    我将在第1季度帮助您,让我检查一下您的电子表格。
    关于Q2,现在DSP SmartAmp可与非DSP一起使用,以形成立体声系统。 它类似于TAS2559/7/5+TAS2560。2560。 您是否正在寻找单芯片中的立体声SmartAmp?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San

    我已经查看了您共享的电子表格,其中突出显示了最重要的功能。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的Ivan San

    非常感谢您的快速回答!

    我将从我们与竞争对手的竞争点中输入。

    无论如何,NXP有1个芯片立体声(TFA9888)。

    我 将 告知 客户,我们没有1芯片立体声,但  TAS2559 加上TAS 2560 是我们的建议解决方案,因为我们发布了以下EVM。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slou462a/slou462a.pdf

     

    如果您有意见,请告知。

    所以,

    谢谢,致以最诚挚的问候