This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5713:DRC功能左通道工作,但右通道失败

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647912/tas5713-drc-function-left-channel-works-but-right-channel-fail

部件号:TAS5713

你(们)好

我们正在使用TAS5713 DRC函数,并遇到一个问题,即左通道可以成功地将输出功率限制在27W,但右通道DRC无法限制输出功率。

我的注册表设置如下,我可以让您帮助了解这一点吗? 谢谢!

寄存器0x46 = 0x0.0001万

     寄存器0x56 = 0x005D0000

     寄存器0x57 = 0x2万

     寄存器0x40 = 0x800万

     寄存器0x3b = 0x0万58007FFFA8</s>5.8007万

     注册0x3c = 0x0.1万FFFFFFF259


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PY:

    请尝试在寄存器0x46中启用这两个DRC。 您可以在数据表的第56页上找到有关此问题的详细信息。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩,

    打开两个DRC后。 使用AP进行测试,DRC按预期工作。

    应用程序是麦克风系统。

    我们使用 麦克风进行测试。 麦克风突然发出响亮的声音,DRC将无法正常工作。 我们想知道我们的完成时间和释放时间设置是否未优化。 您是否会帮助您查看下面的设置。 谢谢!   

            DRC1和DRC2设置相同。

         寄存器0x46 = 0x0.0003万 //DRC1,2打开

         寄存器0x40 0x43 = 0x0800000007FFFFFF//0dBm

         寄存器0x3b 0x3e = 0x0.0051万EB8007AE148 //0.51ms8007 //0.51ms

         寄存器0x3c 0x3f = 0x6.8万FFFFA96B //attack=0.4ms,释放=7.87ms

    Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PY:

    首先,您需要调整 DRC线, 以确保预期的有限输出功率 。  然后,您可以缩短攻击时间以缩短DRC响应时间。  您 也可以尝试 缩短软化时间,以获得 更快的响应。

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PY:
    如果您还有其他问题,请联系Plesase。 如果您没有其他问题,请帮助关闭它。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我们尝试了以下几种设置,这是我们可以获得的最佳设置,但速度仍然不够快。 输出仍然很多。 如果您有任何微调想法,您能否帮助查看以下设置? 谢谢!

    DRC1和DRC2设置相同。

         寄存器0x46 = 0x0.0003万 //DRC1,2打开

         寄存器0x40 0x43 = 0x0800000007FFFFFF//0dBm

         寄存器0x3b 0x3e = 0x0.0051万EB8007AE148 //0.51ms8007 //0.51ms

         寄存器0x3c 0x3f = 0x6.8万FFFFA96B //attack=0.4ms,释放=7.87ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PY:
    我发现在您的设置中DRC thr设置为0dB。 是否为适当值? 确保有限功率低于目标值。 攻击时间,衰减时间和软化滤波器看起来正常。 基本上,您可以使用更短的连接时间和软化时间来获得更快的响应。
    此致,
    郑少文