This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:AIC1106的噪声

Guru**** 2549010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650584/tlv320aic1106-noise-of-aic1106

部件号:TLV320AIC1106

您好,

我想请您确认您是否曾看到过以下行为。

*我们可能会认为,尽管输入信号未应用于ADC,但来自PCMOUT的输出不是固定的。
 (例如,观察0xDC和0xDB。 (注:我们使用u-law模式))

我想上述行为是由于以下两个因素造成的。

1.输入偏移电压
2.输入参考噪音

根据数据表,输入偏移电压为-5mV至5mV,当偏移电压超过0.5mV时,我们可能会看到此偏移电压
但是,我不确定输入参考噪音的情况如何。

根据数据表,有VN规范,但似乎此规范已过滤了特定条件。

问题是

1.您是否见过上述行为?
  如果是,请告诉我们解决方案。
2.您能告诉我们此设备的可用输入参考电压吗?
  如果应使用"麦克风输入参考噪音,峰值加权",噪音电压高达4uVrms,因此我的猜测可能会出错...

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Machida-san,

    此设备是我们的旧部件之一,我们没有太多相关信息,因此将您提到的行为与偏移或输入噪音关联起来非常复杂。 此行为以前未通知过,但可能是零件正常操作的一部分。 是否可以将输入AC连接到GND并在连接之后测量PCM输出?

    此设备的输入参考噪音规格是您提到的(VN)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    首先,我希望您确认,在“8位u-law模式”下,“输入参考噪声”是否会超过ADC的1LSB。

    我了解"输入参考噪声"不会超过您评论中ADC的1LSB (因为我提到的VN最高为 4uV)。

    我的理解是否正确?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    此致,