This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:在非PCM的情况下自动将DIR静音?

Guru**** 2379860 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650937/pcm9211-automatically-mute-the-dir-in-case-non-pcm

部件号:PCM9211

 DIR SIRS,

如果DTS-CD (非PCM)已应用,请告诉我

PCM9211?

这是我的客户使用PCM9211 作为 其Hi-Fi播放器的问题。

 

*问题

我的理解是,PCM9211可以检测到非PCM。 (INT0/INT1

但是,PCM9211不会自动将DIR的输出设为静音。

这是否正确?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好,

    很抱歉回复延迟,我负责此部件的同事将查看并尽快回复。

    假日季可能会延迟回复,因此我们非常感谢您的理解。

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师