This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:什么是TAS2560' s感应到V/I PCM数据格式?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660023/tas2560-what-is-tas2560-s-sensed-v-i-pcm-data-format

部件号:TAS2560

您好,TI

我有一个TAS2560 EVM板,我想要获得放大器的感应电压和电流数据。

我在模式2 (PCM输入回放+ PCM IVSense输出)中设置TAS2560,但在TAS2560数据表中找不到PCM IVSense输出格式。 我只找到 图52 (模式2处理方框图),那么L/R Mix如何工作?

此外,我不知道有关V/I ADC和PCM输出格式的分辨率,因此我无法识别传输 数据中的重要位。

最后,我尝试将VSense和ISense设为静音(将MUTE_ISNS和MUTE_VSN设为1),我认为DOUT应该始终为0V (当我将音频设为静音时,DOUT始终为0V),但我得到的波形如下所示

绿波是DOUT,紫波是WCLK,发生了什么? 这是什么数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DOUT在左侧通道上发送I数据,在右侧通道上发送V数据。 它以I2S格式发送。 提供满刻度数字输出的最大值列于电气特性表的数据表第8页。
    我将在静音时检查我感知到的残值。 但是,如果未使用IV SENSE,您可以选择ROM模式1。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器