This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:请查看原理图

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659878/tlv320aic3107-request-schematic-review

部件号:TLV320AIC3107
主题: TLV320AIC3106中讨论的其它部件

您好,

我的一位客户愿意使用TI的TLV320AIC3107。

示意图如下所示。

还有一个问题> TLV320AIC3106和TLV320AIC3107之间是否存在任何寄存器差异?

---

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望平衡这种差分输入(绝对是一个好的做法),那么R41应该与R42相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    AIC3107和AIC3106是同一系列的一部分,因此数据表和寄存器是相似的,但它们肯定不相同。
    您是否有理由提问?

    有关原理图。 Dimitroios与R41和R42一起使用。 如果要使用相同的麦克风,并且客户需要平衡的立体图像,则他们应该使用相同的电阻器。

    此外,未使用的模拟输入(Line1RP,Line1LP,Line2RP,Line2LP)都应通过0.47uf电容器与GND进行交流耦合。在某些情况下,不必要的噪音可能会耦合到这些输入引脚中。我们始终推荐这种情况。

    他们不应该做的是将HPCOM连接到GND,HPLOUT和HPROUT不应该通过47uf电容器连接到GND。 客户想要这样做的原因是什么?

    如果您要为该原理图提供更多信息/上下文,我已向您发送连接请求。了解其使用案例始终很有帮助。

    此致,
    -Steve Wilson