This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何解析已锁定(以及当前未解析的)线程?

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658883/how-could-i-resolve-a-locked-and-currently-unresolved-thread

我要解析该线程:

TLV320AIC3204:差分MICPGA操作不正确

因为我们终于找到了问题的原因。 是否可以解锁?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitrios, 它现在已解锁。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Leonard。

    虽然我已正确登录,但该线程仍被锁定。 我可以使用的选项是"flas spam/abuse (作为垃圾邮件/滥用)"和"Reply notifications on (回复通知打开)"。 “回复”和“解决”按钮不出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dimitrios,它现在已解锁(再次)。 由于24小时内没有其他活动,它重新锁定。 我这次将我的"解锁"回复保留在主题中,您将有更多时间回复。

    ~Leonard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列昂纳德

    现在我可以解决该线程。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,Dimitrios,非常欢迎您!  感谢您继续使用E2E。

    ~Leonard