This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2白色噪声

Guru**** 2587685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650250/tpa3118d2-tpa3118d2-white-noise

部件号:TPA3118D2

 您好,TI  

我们有一位客户在智能音频产品中使用TPA3118D2,他们遇到了以下问题。

在0 Hz条件下,他们可以听到白噪声,其原理图如下所示,您是否可以帮助您提供推荐。

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    我查看了SCH,发现输入电容器不平衡。 1uF电容器(C299)用于Rinn引脚,而2.2uF (C298)用于RINP引脚。 左侧通道也是如此。 对于INN和INP,请使用1uF电容器。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    客户尝试过,但没有改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    请让我明确一下您的问题:当在输入端施加直流电压时,您会听到白噪音,对吧? DC电压有多少? 如果应用交流信号(例如 1kHz正弦波)? 输出是否为预期结果? 输入信号来自何处? DAC/编解码器还是AP仪器?
    为什么要在电流输入上应用直流信号? 实际上,直流西格对扬声器有害,有时会抑制扬声器。 出现问题时,您是否检查了FAULTZ针脚? 高还是低? 如果输入DC超过DC检测thr,则可能会触发DC故障。 您是否检查了输出引脚上的波形? PWM是否仍在切换? 扬声器上测得的信号如何?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    输入为0Hz文件或一个音频信号,将语音调节到最小,然后您可以听到"SAA"噪音,如果您使用1kHz正弦波,也会听到此声音, 我们不能用示波器测量它,PWM仍然是开关,输出信号也是正常的,FAULTZ针脚也是正常的。扬声器侧信号也是正常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    所以这个问题实际上与输入源无关。 当音量较低时出现问题。 如果将静音引脚驱动到高电压,该怎么办? 噪音是否仍然存在?
    您是否检查了输出信号上的噪声基底?
    出现问题时,您是否测量了输入引脚上的波形? 如果您断开输入电缆并将SCH中的RLINP/LINP端口连接到GND,该怎么办?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    客户已完成以下操作,1.输入信号短变光,2.将电池更换为电源供应商(适配器之前),3.更改为频率400kHz,4.仅PA工作,仍出现噪音,您还有什么其他评论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也可在存在噪音但输出信号无异常时测量输出信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    因此设备上的电源是清晰的,对吧? 您是否测量了PVCC/AVCC上的纹波?
    在此测量过程中,请关闭所有其他设备的电源,以防它们发出的噪音与音频放大器耦合。
    您能告诉我'异常'输出信号吗? 输入引脚通过1uF电容器连接到GND,预期输出信号为50 % 占空比PWM波形。
    此问题是否与主板或设备有关? 换言之,您的所有主板都显示此问题,还是仅显示其中的一部分? 如果将坏板上的设备替换为新设备该怎么办? 另请帮助检查板上的焊接。
    TPA3118D2在市场上广泛应用,我从未听说过这种噪音。 我认为这是一个应用程序问题。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,电源是清晰的,PVCC/AVCC波纹目前降至190mv,当它们关闭TPA3118D2以外的其他设备时进行测量,此外,所有板上都存在此问题,因此我们无法修复设备或板上的问题。输出信号占空比是49.13 % , 它们需要靠近低于2 cm 的扬声器才能听到噪音,而且它们的THD也很小,即0.8 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个以上是PVCC波纹波,另一个是输入通过1uf盖连接到接地时的输出信号波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    如果您将引脚12 (静音)推高,会怎么样? 您是否仍能听到噪音? 您的输出波形看起来没有问题,但0.8 % % THD有点高。 您是否测量了GND上的噪音?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确答案:
    它们需要靠近低于20 cm 的扬声器才能听到噪音,而它们的THD+N也很小,即0.8 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确答案:
    它们需要靠近低于20 cm 的扬声器才能听到噪音,而它们的THD+N也很小,即0.8 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    客户表示如果没有通盖将输入信号(4信号)接地,没有噪音,如果通盖,噪音会再次出现。
    此外,如何测试接地噪音使用示波器,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ling和Yongxue:
    如果即使将静音针脚拉至高电平,噪音仍然存在,我认为噪音不是由电源或输入电路引起的。 当静音被拉至高电平时,PWM停止切换,实际上没有输出信号。 因此,请帮助检查输出电路/部件和扬声器线路,确保输出没有明显的噪音耦合。 请尝试使用短扬声器线路和板载到扬声器的短轨迹。
    当INPL和INNL直接连接到GND (无直流电容器)时,设备设置为PBTL。 在这种情况下,Inn和INP实际上短接在一起。 因此,它们上只有常见的噪音,扬声器没有噪音。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ling和Yongxue:
    如果您还有其他问题,请联系Plesase。 如果您没有其他问题,请帮助关闭它。 谢谢你。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!  
    客户没有解决这个问题,他们想直接给您打电话,无论您方便与否,如果可以,您是否可以通过电子邮件向我发送您的电话号码。

    我的电子邮件是Lina.wang@avnet.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    请帮助您在e2e中关闭此问题。 让我们脱机沟通。 我稍后会向您发送电子邮件。
    此致,
    郑少文