This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:音频放大器电路中的250-350赫兹噪声(LM386)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658240/lm386-250-350-hertz-noise-in-audio-amplifier-circuit-lm386

部件号:LM386

您好,

我正在为我的应用使用LM386音频放大器电路。 LM386放大器的输入是DAC输出(微控制器)。 但当我 播放信号时,也会听到250-350赫兹的声音。

导致此问题的原因是什么?

在电位计10微法拉电容器连接之前,也会断开直流信号。  

提前感谢。

此致,

Mohit Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mohit Rai:

    欢迎使用E2E,感谢您对我们设备的关注。
    您可以与我分享有关您的应用程序的更多详细信息,您能否向我提供您的系统示意图?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢您的回复。 我使用的原理图与LM386数据表中的原理图相同。 我在面包板上设计了这个原理图。
    5伏电源用于为放大器电路供电。 微控制器板用于电源。

    实时,我使用ADC (微控制器板)的驻极体麦克风录制声音,并使用DAC (微控制器板)播放声音。 我的DAC输出连接至LM386放大器电路。

    是否需要将LM386放大器的输出阻抗与扬声器输入阻抗(4欧姆)相匹配?

    对LM386音频放大器电路输入阻抗的DAC输出阻抗。

    谢谢

    此致,
    Mohit Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohit Rai,

    我有一个问题,输出信号中的频率是多少? 因为250-350 Hz在可听范围内,您的意思可能是250-350 KHz。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    当我播放200赫兹的声音时,输出信号中也存在250-350赫兹的频率组件。

    我对我的赛道做了一些改变。
    我在LM386放大器的输入引脚上连接了16kohm的电阻,以匹配DAC的阻抗(DAC阻抗为12.5 K-ohm)。 当我使用234赫兹低通滤波器(R=68欧姆和C=10微法拉)时,250-350赫兹频率组件被移除。

    但我的信号幅度也降低了。

    DAC输出--> LPF-->交流耦合电容器-->LM386输入

    LM386输入引脚和接地之间也连接了16千欧电阻。

    如果电路上需要任何更改,请提出建议。

    谢谢

    此致,
    Mohit Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohit Rai,

    问题似乎在前几个阶段。 正如您提到的,低通滤波器可消除这一不需要的频率组件,这意味着放大器不会产生问题。
    您必须查看之前的阶段才能跟踪问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    谢谢您先生。 我将检查并尝试找出问题。

    谢谢
    此致,
    Mohit Rai