This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M IIS串行音频输出,可配置为16KHz采样率?谢谢!

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659874/tas5756m-tas5756m-iis-serial-audio-out-can-configure-to-16khz-sample-rate-thanks

部件号:TAS5756M

TAS5756M IIS 串行音频输出,可配置为16KHz采样速率?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yue:

    是的。 SDOUT与音频输入共享相同的时钟(MCLK,SCLK和LRCLK)。 TAS5756M可支持16kHz音频输入,因此SDOUT也能够处理16kHz采样率。

    Andy