This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:PPC3 TAS2560 EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560EVM, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658863/tas2560evm-ppc3-tas2560-evm

部件号:TAS2560EVM
主题中讨论的其他部件: TAS2560

您好,TI

我有TAS2560EVM,并请求访问TAS2560 EVM应用程序软件,然后TI批准了访问PPC3的权限

但我仍然没有获得TAS2560 EVM应用程序的权限,现在我的PPC3软件接口只有I2C Mater应用程序

昨天我再次申请TAS2560 EVM应用软件,到目前为止,我没有收到任何回复。

我该怎么办?

此致,

温明杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温明杰:

    欢迎使用e2e。
    我可以看看这个。 您用于软件请求的用户电子邮件地址是什么?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan Salazar,
    感谢您的回复。
    我的用户电子邮件是2015202120051@whu.edu.cn。
    此致,
    -温明杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温明杰

    您将在接下来的30分钟内收到确认电子邮件。
    该设备应用程序可通过PurePath Console 3下载。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan Salazar,

    感谢您的回复

    我收到TAS2560 EVM确认电子邮件,而我的PPC3成功安装了TAS2560 EVM。

    现在我有一些新问题:

    1.当我将TAS2560 EVM板连接到PC时,软件会显示警告窗口“You have a different version of EVM-support Hardware ID:FWIDTAS2560EVM-REVE2”,我可以忽略它吗?

    2.运行“硬件检查”时,显示“无法播放音频”错误

    3.能否使用TAS2560 EVM应用程序导出I2C配置文件并获取放大器的输出电压和电流?

    此致,

    -温明杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温明杰

    您可以忽略来自1的警告。
    您是否已将USB-AudioEVM回放和录音采样频率配置为4.8万Hz? 如果您在系统检查期间将扬声器连接到输出,是否听到提示音?
    您可以使用I2C工具读回寄存器。 遗憾的是,没有工具可用于读回I/V检测数据。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan Salazar
    感谢您的回复!