This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:EVM板不能在PBTL模式下运行

Guru**** 2515275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659418/tpa3116d2evm-the-evm-board-will-not-operate-in-pbtl-mode

部件号:TPA3116D2EVM

在尝试让您的EVM板在PBTL模式下正常运行时,我能否获得一些帮助?  到目前为止,我尝试了两个装置,当按照 用户指南的指示进行配置时,我只能获得 输出上的脉冲直流偏移。

谢谢

Scott Clifford

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott,

    您需要短接跳线J5和J6,输出电缆也需要并行连接。  如果尝试后仍有问题,您可以发布设置图片。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    如前面的Dylan所述,JP5和JP6必须短路,否则设备将在BTL模式下工作。 如果P和N连接在一起,则会触发OC故障。 如果SDz通过短接JP7连接到FAULTz,则设备将关闭并一次又一次地重新启动。 因此,请缩短JP5和JP6以启用PBTL模式。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦和肖恩

    我在两个不同的板JP5和JP6上做了简短的介绍,这两个板都不工作。  我还将R+和R-以及L+和L-的说明短接在一起。  我已将示波器探头连接到标有 L+和R-的位置以查看输出。  我正在使用Sigt贷款 函数生成器作为输入源。  我输入500mVpp正弦波作为输入信号。

    我将附上我的设置图片。

    我希望能得到一些帮助...我相信我已经像用户协会那样设置了这个设备。

    您提到了JP7短接到SDz ...跳线应该短接还是被移除。

    JP1呢...我的输入是我的函数生成器...我不能将其打开或关闭。 当我保持打开并连接我的函数生成器时,它会将一个故障反馈到我的签名中并跳过其内部保护?  我对此也感到困惑。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    您的设置中似乎没有明显的Isse。 需要注意的是输入模式。 如果使用单端输入模式,则必须关闭跳线JP1和JP2。 如果使用了deifferential输入模式,则jumpper JP1和JP2必须打开。请您帮助进行以下实验:1. 保留当前设置,并断开输入电缆与RIN和LIN的连接。 2.确保PVCC在建议的工作范围内,然后打开主板电源。 3.确保输出连接器上没有连接负载/扬声器。 4. 测量 电感器L1~L4之前的波形。   如果主板工作正常,则应该可以看到50 % 占空比PWM。  在此实验中,我们 从  电源,输入源和输出负载中排除问题。

    此致,

    郑少文