This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:PDN低电平后,I2C是否仍处于活动状态?

Guru**** 2379860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651278/tas5711-after-pdn-go-low-is-i2c-still-alive

部件号:TAS5711

尊敬的先生:

我想了解,在我将PDN降低(断电)后,我是否仍能使用I2C命令访问IC?  

PDN针脚是否用于关闭整个IC? 在我们将RESET (重置)和PDN Pin (PDN)针脚放回到HIGH (高)位置之前,我们无法访问IC或与IC通信?

希望很快能收到您的回复。

谢谢,此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,
    当PDN和RST都处于高状态时,可以执行I2C操作。 请遵循TAS5711数据表中图57中的时间顺序要求。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,
    如果您还有其他问题,请联系Plesase。 如果您没有其他问题,请帮助关闭它。 谢谢你。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我还有一个问题,当我将PDN拉至地电位时,我发现输出端仍有电压电平,这是否正常?

    谢谢,此致,
    KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,
    如果PDN被驱动为"低",则PWM输出将停止切换。 因此输出引脚上的电压应为0。
    此致,
    郑少文