This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:我可以使用此设备在1kHz下驱动1至2欧姆负载吗?

Guru**** 2381410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651761/tpa3100d2-can-i-use-this-device-to-drive-a-1-to-2-ohm-load-at-1khz

部件号:TPA3100D2

您好,

我想知道是否可以在1kHz下驱动1至2欧姆的负载,因为您的数据表没有指定低于4欧姆的负载?

如果是这种情况,我可以驱动这样的负载的最低和最高电压范围是多少?  

在这样做时,我会注意到是否存在任何问题?

谢谢!

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louie:
    如您所述,根据数据表说明,TPA3100D2在BTL模式下可支持低至4欧姆的电阻。 但您可以使用低至2欧姆的PBTL模式。 如果使用小于2欧姆的负载,则功率效率可能较低。 此外,对于极低的电阻负载,输出电流可能非常高,因此对于高输出功率应用,可以轻松触发OC保护。 请尽可能遵循数据表建议。
    此致,
    郑少文