This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:关闭扬声器输出中的麦克风信号...

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655441/pcm2912a-turn-off-mic-signal-in-speaker-out

部件号:PCM2912A

尊敬的各位先生:

我的客户使用PCM2912A通过USB端口将麦克风输入到其系统。

有一个问题是,当有麦克风信号输入时,他们可以同时听到扬声器的声音。

是否可以将其关闭?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    此部件具有麦克风静音选项,通过向MMUTE引脚发送逻辑高信号。 但是,此选项会将输入麦克风静音,而不是扬声器输出静音,播放来自麦克风的音频信号。

    能否澄清播放麦克风内容的扬声器是否在主机系统中?, 可能是计算机在PCM2912A的录制设备 窗口中启用了收听此设备选项。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    以下是客户进行的一些测试。

    1.启用静音时,麦克风信号将停止输出到USB,但发送到spk的内部路由仍有输出

    2.在WINXP下,如果不运行录制程序,麦克风声音将不会出现在PC输出中。(使用另一个声卡分配输出),但有来自PCM2912A的输出

    3.在WIN7下,与WINXP相同,使用另一个声卡分配输出,它需要检查“侦听此设备”才能进行输出。

    同时,PCM2912A始终具有选中或取消选中此设置的输出偶数

    4.似乎PCM2912A仍然始终输出其麦克风信号。

    请帮助检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego:

    简单地说,客户需要的是:来自PC2912A的MIC输入,以及直接输入到系统,而不是发送到PCM2912A耳机输出!
    和系统回放输出,仅限于PCM2912A耳机。
    从现在起,即使启用系统微键,PCM2912A耳机也能听到麦克风输入声音,有没有任何方法可以做到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    感谢您提供更多信息。 设备不应播放麦克风录音中的内容,这不是正常行为。  客户需要的正是设备的正常行为。 我已经尝试过EVM,并且能够验证此行为。 将麦克风内容发送到耳机输出的唯一方法是选中收听此设备选项。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    让我澄清一下客户的请求。

    客户需要的是,当从PCM2912A输入麦克风时,他们不想听到来自PCM2912A耳机输出的麦克风输入。  

    实际上,除非您禁用PCM2912A,否则PCM2912A似乎会随时将EVM麦克风输入回送至EVM耳机输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    这就是我在之前的回应中提到的,PCM2912A不应通过HP输出回放麦克风输入,除非主机设备将设备配置为执行此操作。 可能是设备已配置为启用侧音选项,这将从录制信号向耳机输出发送麦克风内容。 能否在“录音设备”窗口中验证PCM2912A [USB音频编解码器] 的“电平”选项卡下的麦克风信号是否静音?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复!

    下面的图片是我的测试设备和配置。

    如您所见,"收听此设备"未检查,但我可以从PCM2912A耳机听到麦克风声音,而不是NB耳机。

    这是客户不想听到的内容。

    你可以按照我的方式尝试一下。

    是否可以关闭麦克风回路以返回PCM2912A耳机输出?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    正如我在上一个回复中提到的,设备可能启用了"侧音"音量。 此功能在过去曾用作用户监控自己的麦克风反馈,例如,您可以使用电话呼叫。 此设备可在属性窗口的电平选项卡下更改侧音的音量/静音:

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    测试后,"级别"选项卡中的麦克风静音对我不起作用!

    我发现如果我在扬声器选项卡中将麦克风静音,则它可以正常工作。

    但是,客户系统不是Win OS! 他通过OTG电缆将PCM2912A板连接到他们的系统中。

    在这种情况下,是否有办法改变任何设置?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,  

    我注意到我的图片未正确上传,请参阅以下内容:

    这是否与您在自己的端尝试的方法相同?

    Windows只是提供了一种将PCM2912A的侧音功能静音的可视方法,客户可以自行决定是否在设备上禁用此功能。 我不熟悉根据USB协议禁用此功能的内部过程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师