This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707EVM:无功放输出

Guru**** 2380610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5707, TAS5707EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648533/tas5707evm-no-output-from-amp

部件号:TAS5707EVM
主题中讨论的其他部件:TAS5707,

我在设置5707EVM和使用模拟输入生成输出时遇到问题。  我已将JP4连接到ADC,并在RCA输入附近将JP2和JP3 shunted。  我甚至不确定我是否应该分流JP2和JP3,但我认为我在另一个帖子中看到了它。  关于设立这一问题的文献非常不清楚。  

我已经设置了以下内容:

1)已安装GDE并运行应用程序,转至5707选项卡

2)连接USB

3) 5伏电源供电

4) 24V电源供电

5)连接目标

6)取消音量静音并设置为0dB

7)测量输入电压= 500mV有效值

8)测量输出电压= 0Vrms

5707EVM用户指南第3节中的这一段非常令人困惑。  任何帮助都会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    首先,您能否检查I2C通信是否正常工作? 您正在使用Ananlog输入信号,对吧? 有关MC57xxPISA主板配置,请在wiki中找到以下帖子。
    e2e.ti.com/.../3529.mc57xpsia-board-input-configuration
    您是否检查了输出引脚上的输出波形? PWM输出是否切换?
    请在GUI中取消设备输出静音,并确保取消选中'ShuntDown'(解压关闭)框。 由于默认值非常小,因此请放大主音量。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否描述如何检查I2C通信和PWM输出? 我对串行总线世界有点陌生...谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以从功放获得信号输出!  不过,这是非常奇怪的行为。  我尝试使用I2C内存工具,但它不能可靠地读取主音量/静音(0x07)的寄存器值。  时钟控制寄存器(0x00)返回了5707数据表中所述的适当值,但当我在GUI中切换静音按钮时,未正确读取该值。  当GUI静音时,I2C内存工具将读回除FF以外的其他内容,应该静音。  然后,我会在GUI中取消静音,内存工具显示相同的值,31或其他内容,有时在单击Read (读取)两次后,该值会发生变化,并且在AMP输出端子处仍然没有观察到输出。  不确定当时主音量设置的确切值,但肯定是0dB或更高。

    如何将从I2C存储器工具读取的值转换为dB?

    在断开目标并重新连接几次并观察了不断变化的存储器工具读数后,我将音量滑块从0调整到8dB或其它值,突然输出端有一个信号!  您以前见过这种情况吗?   

    我目前可能没有最好的示波器,但不太确定如何观察I2C信号和PWM信号。  尽我所能,我在MC57xxPSIA板J1连接器顶部的SCLK引脚处看到大约2.5MHz的时钟信号。  我无法从SCL或SDA引脚获得任何其他可靠信号。  任何指导都很好。

    谢谢

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    恭喜! 当输入信号幅度较低时,您需要放大音量以获得更大的输出功率。 关于音量设置,请参阅TAS5707数据表中的表12。 PWM输出应为384kHz或352kHz频率方形波形。 我相信您的董事会现在运作良好。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以探测以监控EVM上的PWM信号?  MC57xxPSIA板J1连接器上的GND针脚和L1电感器上的OUT_A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在TI 5707安培上进行了一些测量,似乎有一个较大的高频侧倾,从1k-20kHz大约9dB。  使用2Vrms模拟输入(JP2和JP3不短路),在1kHz时输出约11Vrms。  这具有24V电源和8欧姆负载。  这是预料之中的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    是的,输出是来自设备的PWM输出。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我认为高通滤波效果是可以预料的。 DC对扬声器有害,因此设备内部有DC块滤波器,以避免扬声器被DC信号损坏。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在张贴的图中观察到的是一个低通滤波器,它过滤掉了高频(1k-20kHz -9dB或7Vrms)。  我认为DC对高频没有影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    很抱歉我的误解。 对于高频(1kHz~20kHz)损耗,这是不可预料的。 您正在使用TAS5707 EVM,对吧? 主板上的LC滤波器处于默认设置,对吗? 由于LC滤波器切断频率过低,可能 会压过高频组件。 另请检查 BQ设置是否设置为'All-pass'。  您也可以在该测试中禁用DRC。 整个音频波段的频率响应应该非常平坦。

    此致,

    郑少文

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的再次光临。  是的,我正在使用TAS5707EVM。 是否有跳线可在EVM的默认设置中配置LC滤波器?   我已将BQ设置为"全部通过",并将DRC设置为禁用。  

    我正在将信号发生器的+/-(侦听AmpConnect)连接到RCA模拟输入和输出端子A AS +,B AS -连接到8欧姆虚拟负载,然后连接到分析仪输入(侦听AmpConnect)。  我的设置有什么问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    LC滤波器设置没有跳线。 我的意思是LC滤波器仍然是15uH+0.68uF (EVM上没有变化),对吧? 我在您的测量设置中看不到任何错误。 请仔细检查仪器设置,确保设置中未添加LPF,或者 LPF的带宽高于音频波段。

    您可以做一个简单的实验:应用 1kHz单音波形, 然后测量输出上的RMS值。 使用10kHz单音波形重复此操作。  结果 应接近这两个测量值。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以告诉大家,参考EVM指南上的原理图,EVM上有15uH电感器,还有一个贴有C27标签的小型SMD电容器(EVM上的电容器值难以辨别)。  

    同样,1kHz单次音和10kHz单次音之间仍存在4 Vrms的差值。  请参阅随附的带有振幅扫描测量值的xlsx薄片。  您可以在手中的白板上查看一下吗?  

    e2e.ti.com/.../TAS5707_5F00_ampSweeps_5F00_HF_5F00_attenuation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    请在下面查找我的测量结果(基于24V PVDD,8Ohm负载,TAS5707EVM)。

    输入信号由光接头应用。 输出大约为12.4Vrms,整个音 频波段非常平坦。 20千赫左右的低压是由我  在 AP仪器上启用的AES17 20千赫滤波器引起的。

    TAS5707在市场上非常受欢迎,并已得到广泛使用。 我们以前从未听说过这个问题。 请调试您的测量设置。(例如,您仪器中的滤波设置...)

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    如果您还有其他问题,请联系Plesase。 如果您没有其他问题,请帮助关闭它。 谢谢你。
    此致,
    郑少文