This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951A:驱动4欧姆扬声器时关闭放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4951A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658968/lm4951a-amplifier-switching-off-when-driving-4-ohm-speaker

部件号:LM4951A

大家好,按照TI支持的建议,我使用LM4951A和4欧姆扬声器。

但是,我注意到,在高音量设置下,功放正在关闭数百毫秒。  

这似乎是电流限制,而不是立即发生的热限制因素。

我无法在数据表中查看是否存在电流限制及其设置的值。  

也许简单的答案是,尽管有先前的信息,该部件不适合4欧姆。

下图显示了以下信号。

通道1:输出电压-(引脚6)

通道2:旁路(引脚1)

通道3:VDD (引脚9)

可以注意到,输出电压被放大器关闭。

许多thx用于回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    数据表显示最小负载为8欧姆,因此扬声器可能会吸入大电流。

    您使用什么VDD电压? 根据电压,您可以根据最大功率输出计算最大电流。 看着你的勺子,我认为它是7.5 伏特。 使用该VDD,安培通常能够输出1.8 瓦特。

    让我眼前一看的是当信号(CH1)具有高振幅时,CH3 (您说是VDD)会增加。 我希望信号在您的导轨电压/VDD下方夹几毫伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    我使用了大约7.5V。 应用程序使用6-8.4V。
    我认为Ch3的增加可能是由于探头因长电线接地而产生的噪音。
    此设备中是否存在过电流保护,如果存在,您是否知道它在内部设置了什么?
    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dzenan,

    设备似乎超出了功耗。 您可以参考 放大器数据表中的功率耗散部分来计算器件可承受的最大功率耗散。
    事实上,该设备具有短路保护。 您可以参考 放大器数据表中的热关断和短路保护部分来查找此信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose Luis和thx,感谢您的反馈,

    在以较低的电压重新运行测试后,我同意您的看法,这很可能是由于温度问题,而不是短路问题。  

    该数据表说明了使用1in2铜从结点到环境的73C/W热阻抗。 如果有接点至外壳的热阻抗数据,这将会有所帮助。

    如果有数据表明此封装可实现的最低热阻抗(例如,接地铜面积为数据表中所述面积的2-3倍),这也会有所帮助。 请告诉我。

    再次感谢,

    Dzenan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dzenan,

    遗憾的是,此信息不可用,而且很难获得,因为此器件没有EVM,无法进行测试。
    始终建议使用至少1in2的铜平面。 您可以使用公式以避免超过最大功耗。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师