This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:评估TAS5548EVM上的TAS5558

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5342, TAS5548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659567/tas5558-evaluate-tas5558-on-tas5548evm

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: TAS5342TAS5548

各位专家::

客户希望将TAS5558 + TAS5342用于5.1 扬声器。

客户已 购买TAS5548EVM,它可以在 GUI的控制下正常工作。 但是 ,在使用TAS5558进行更换后,GUI将显示 一条消息,表明USB 已连接,但在0x34上未找到设备。 我们确保 ASEL引脚处于低位。  

切换回原来的TAS5548芯片,TAS5548EVM也可以 正常工作。

TAS5558和TAS5548之间是否有任何区别? 是否需要 修改其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户401.3453万-san,

    如果将TAS5548替换为TAS5548EVM上的TAS5558,请按照以下方式修改TAS5548EVM,因为TAS5558不支持外部晶体。

    -修改
    1.拆下C17,C18,Y2和R23
    2.将C18更换为18.2kΩ Ω 电阻器(1 % 公差)
    3.使用47Ω Ω 电阻器组装R24
    4.将TAS5548(U1)更换为TAS5558

    此致,
    加藤