This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715:PBTL模式配置

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648566/tas5715-pbtl-mode-configuration

部件号:TAS5715

我能否获得 TAS5715和寄存器配置的PBTL模式参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,您好!

    对于TAS5715 PBTL模式,它与BTL模式非常相似。 请在LC滤波器之后连接OUA和OUTB,在LC滤波器之后连接OUC和OUTD。 驱动PBTL引脚至高压水平。 请在附件中找到TAS5715寄存器配置文件。

    e2e.ti.com/.../5715_5F00_pbtl.cfg

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看此示意图。是否正常? 连接到扬声器时是否需要考虑极性?

    所有其它配置都正常。只对输出功率有疑问。 当我在输出端连接500W 4欧姆扬声器时,扬声器被烧坏,为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了SCH,并提出了以下意见:
    1.请为OSC_RES选择18.2kOm 5 % 电阻器
    2.如果能在电感器之后连接OUT/OUTB,OUc/OUTD,性能甚至可以提高。
    但我认为它们不会导致扬声器燃烧。 设备的输出功率是多少? 您是否在没有负载/扬声器的情况下测量了输出波形? 看起来是否正常? 请将您的注册配置与我发送给您的注册配置进行比较,看看是否有任何可疑之处。 通常,500W/4ohm扬声器可以维持TAS5715的输出功率,没有任何问题。 扬声器上是否有直流电压?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu,您好!
    如果您还有其他问题,请联系Plesase。 如果您没有其他问题,请帮助关闭它。
    此致,
    郑少文