This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:TPA3136D2和TPA3136AD2之间有何区别?#39

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136AD2, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659520/tpa3136ad2-what-s-different-between-tpa3136d2-and-tpa3136ad2

部件号:TPA3136AD2
Thread: TPA3136D2中讨论的其他部件

您好,先生

在输入电压范围之外(TPA3136AD2=8V,TPA3136D2=4.5V)

请问TPA3136D2和TPA3136AD2有何不同之处或主要特性?

我看到TPA3136AD2的VIN范围较窄,但官方价格高于TPA3136D2

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    肖恩·詹将很快回答您的问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    TPA3136D2和TPA3136AD2之间的唯一区别是PVCC/AVCC的工作条件。 PVCC/AVCC的最小电压为TPA3136D2 4.5V,而TPA3136AD2的最小电压为8V。 它们之间没有任何其他区别。

    此致,

    郑少文