工具/软件:Linux
该组件用于DAC,能够播放PCM和本机DSD文件,通过一系列多路复用器在两者之间切换,将pcm1795的4 I2S输入连接到正确的信号源。
原理图如下:
旧版本是通过稀疏逻辑实现的,但目前是通过CPLD实现的。
我的问题是从PCM转换到DSD:在几乎所有的50 % 病例中,DAC启动不良,即音乐失真,可以听到大的红宝石。 现在我要做的是去PCM然后回到DSD,希望这次不会出现噪音。
我做了很多尝试来消除这个问题;在设置寄存器0x14的位DSD之前换向I2S,之后通过检测发送到pcm1795的SPI寄存器同时进行:没有结果。
我的处理方式有什么问题? 您是否对如何从一种模式转换到另一种模式有任何建议?
请帮我解决这个问题。
您可以随时了解发现问题所需的任何进一步信息。
Angelo Adamo