This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:PCM1803A的参考电压2

Guru**** 2379910 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651510/pcm1803a-vref-2-for-pcm1803a

部件号:PCM1803A

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问了PCM1803A的Vref 2。

有关VREF 2的数据表中对此进行了说明
VREF 2和AGND之间的差分电压设置模拟输入满刻度范围。

此外,数据表第4页上的模拟输入电压(满刻度(-0 dB)的规格描述为3 Vp-p

从这些描述中,参考电压2 = 3 Vp - p
这是否正确?

在这种情况下,Vref 2的直流电压是多少?

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    Vref2通常连接到VCC (5V)。 也就是说,当Vref2为5V时,全刻度输入信号= 3V p-p

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Steve-San,

    感谢您的回复。

    我理解这个。

    我会向我的客户解释。

    此致,
    是。哈塞伯