This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找可以替换Realtek's ALC5633Q的部件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659191/find-a-part-which-can-replace-realtek-s-alc5633q

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3212TLV320AIC3110

您好,

如果可能,我的一个主要客户想将ALC5633Q更换为正确的TI部件。

下面是ALC5633Q数据表。 (I2C + I2S立体声音频编解码器+单声道AB/D类放大器)

e2e.ti.com/.../ALC5633Q.pdf

他们想要"扬声器放大器,单声道1W+,I2S支持,MIC1,音频编解码器"。

请分享有关合适TI器件的信息。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,您好,

    有几个设备可被视为替代ALC编解码器。 如果您能提供更多有关客户需求的信息,如立体声与单声道ADC/DAC,目标SNR,所需处理等,将会很好

    TLV320AIC3212是可满足ALC部件所有规格的器件,此器件具有集成立体声D类放大器,并符合提及的其余要求。 但是,这是一个更加集成的部分,可能对客户的应用程序来说太多了。

    另一个选项是TLV320AIC3110。 此编解码器具有立体声D类放大器和用于麦克风输入的单声道ADC。 如果可以接受单个ADC,则这可能是更好的选择。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师