This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:ROM模式1 Vsense引脚要求

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658041/tas2557-rom-mode1-vsense-pin-requirement

部件号:TAS2557

大家好,

在产品系列中进行ROM Mode1测试时,我们不连接Vsense引脚,并且遇到了一个问题,即输出Vrms超过SPK额定功率,输出不是正常的D类波形。

根据数据表ROM Mode1部分,结构图中没有Vsense。 您能否帮助确认Vsense引脚的影响?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    关闭I/V SENSE ADC的电源,以将模式1中的功耗降至最低。 IV SENSE用于感应扬声器电压和电流,以实时监控扬声器行为。 如果您遇到扬声器额定功率问题,应检查系统。
    如果需要使用静脉输液传感,您可以使用模式2或模式3。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    感谢您的回复。 我们在Mode1中运行TAS2557,没有连接I/V sense,但获取异常波形,即使mode2或mode3 (没有I/V sense)也可以获取相同的波形。

    Mode1中的TAS2557似乎也需要I/V检测。 为什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱晓明:

    即使在Mode1中也需要连接I/V传感引脚,以便设备正常工作,如 功能图块中所示。 此连接也是后过滤器反馈。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞
    理解并表示感谢。