This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:从PCM5242RHBEVM开始

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658999/pcm5242rhbevm-starting-with-pcm5242rhbevm

部件号:PCM5242RHBEVM
主题: PCM5242中讨论的其他部件

您好,

今天收到了PCM5242RHBEVM,并立即提出了一些问题:
PurePath Studio和PurePath Console之间有何区别?Windows和主板需要什么?
然后我通过USB将主板连接到Win10 comuter。 似乎工作正常,但最初只能使用16位/48 kHz。 是否有适合HighRes音频的驱动程序?

感谢您的支持!


来自柏林,Hans-Juergen Esch,Esch Projekt的诚挚问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hans-Juergen:

    PurePath控制台应是EVM的主要控制软件。  它允许您配置PCM5242的输入以及选择不同的HybridFlows进行实验。  HybridFlows是为PCM5242预定义的DSP程序。  这些是 TI创建的,旨在利用PCM5242中miniDSP的RAM和ROM功能。  

    本文档描述混合流程。  如果其中一个混合流不能满足您的要求,您可以使用PurePath Studio开发新流。  PPS还需要一些miniDSP功能的专业知识。  PPC软件还允许您更改采样率。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Paul:

    感谢您快速,明确的回答!

    我现在订购了“PurePath控制台图形开发套件”,希望拥有正确的开发环境。


    此致,Hans-J ü Jürgen Esch