This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:电源顺序

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651592/pcm5101a-power-supply-sequence

部件号:PCM5101A

您好,

客户计划分别为AVDD和DVDD使用具有3.3V和1.8V电源的PCM5101A。
如果在几秒钟后提供1.8V电压而不是3.3V电压,是否有任何问题?

最好的regareds

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san,

    在DVDD之前的几秒钟内启动AVDD应该不会出现问题。 另外,如果DVDD为1.8V,则LDOO也不需要提供1.8V电压。

    如果您还有其他问题,请告诉我。
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-San,

    感谢您的回答。

    此致,

    Akio Ito