This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:模拟输入在PurePath Studio中无法正常工作

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656550/tlv320aic3254evm-k-analog-input-not-working-in-purepath-studio

部件号:TLV320AIC3254EVM-K
主题:TLV320AIC3254中讨论的其它部件

在 PurePath Studio中运行示例AIC3254_ADC_I2S_VOL_DAC.pfw时,仅限于此

与数字(I2S_IN_1)输入配合使用。 尝试使用模拟输入(IN1,J9连接器)时  

我听不到任何音频输出。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢。

Gabriel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    您提到的ProcessFlow示例将miniDSP中AIC3254的模拟和数字输入混合在一起,并通过DAC (耳机和线路输出)传输内容。 默认情况下,在EVM中运行它时不会出现问题。 我已使用EVM试用了ProcessFlow,并且能够使用默认配置从模拟输入(J9)和数字输入中听到音频内容。 您是否对ProcessFlow或系统设置代码进行了任何更改?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    感谢您的回复。 我设法从线路输入连接器(J9)获得模拟音频输入。 在我使用时,它不起作用

    耳机麦克风作为音频源,但一旦我切换到PC声卡作为音频源,它就能正常工作。 我是否需要特殊配置  

    使用麦克风时?

    我有另一个问题,您如何更改相同 ProcessFlow示例的输入? 假设现在我需要使用板载麦克风

    (连接到in3_L/in3_R),如何配置设备以在PurePath中使用此输入?

    谢谢!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    如果使用耳机,您需要添加微偏连接来为麦克风通电,请参考下图,了解单端麦克风输入的微偏电路。


    要更改设备配置(如信号路由,时钟设置等),您需要按照 此Wiki页面中的说明更改系统设置代码。 我建议您查看AIC3254-CS软件中提供的示例脚本,该示例脚本位于EVM的产品文件夹中。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a   
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    在维客和 TLV320AIC3254应用参考指南的帮助下,我可以更改流程流中的模拟输入。


    感谢您提供的信息,它帮助我更好地了解编解码器的工作方式。