This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3100:如何启用均衡器设置?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, TLV320AIC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658481/linux-tlv320aic3100-how-to-enable-equalizer-settings

部件号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他部件:AM3351

工具/软件:Linux

您好,TI:

我们有一个定制主板,带有TI处理器AM3351,
我们正在使用TI编解码器TLV320AIC3100进行音频回放。
音频播放完美无缺。
但为了增强音质和听觉感受,我们希望使用均衡器设置。
但在Linux AIC3100驱动程序中,我们看不到EQ的支持。
您能建议我们如何添加对它的支持吗?
此外,是否有任何示例应用程序源代码可用于相同目的?

Linux版本:
4.1 .18-gbbe8cfc #1 preempt Tue 12月5日17:22:08 IST 2017 armv 7 l GNU/Linux
我们从TI链接 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/04_01_00_06/index_FDS.html获得了Linux源代码
这是TI的Linux处理器SDK。
我们构建了这个分支:使用02.00 Yocto Build with Arago-tmp-extern-linaro-toolchain的processor-SDK-Linux-Yocto。

谢谢!

Aniket jesu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aniket Jesu:

    是TI在2008年左右创建的Linux驱动程序。

    此驱动程序中也不提供处理块。 但熟悉为Linux创建驱动程序的人一定可以使用此驱动程序来帮助他们创建配置处理块的附加功能。 它从来就不是一个全功能驱动程序, 作为起点。  

     对于双四倍系数,TI创建 了此 程序。 这可以帮助您为处理块创建预设。  

    我希望这对您有所帮助

    此致,  

    -Steve Wilson