This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:输入正弦波时的AGC噪声

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651613/tlv320adc3101-agc-noise-when-input-sine-wave

部件号:TLV320ADC3101

您好,

我正在使用TLV320ADC3101。

我遇到有关AGC设置的问题:

当我将正弦波(1kHz)输入到带有AGC设置的ADC3101时,即使信号输入电平相同,我也能听到轻微的咔哒声。

我可以消除这些噪音吗?

我的AGC设置如下: (采样频率=44.1kHz)

 第0页/注册86 = 0xB0

 第0页/注册87 = 0xC0  

 第0页/注册88 = 0x27

 第0页/注册89 = 0x00

 第0页/注册90 = 0xFB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户:

    我可以在实验室中复制您的设置并查看我找到的内容。 我以前没有听说过这个问题,所以我们很可能找到解决方案。

    我今天可能不能去实验室,但明天肯定有时间。

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否描述听到咔嗒声的时刻? AGC更改PGA增益以将其调整到所需的振幅,PGA更改可通过软步进功能平稳进行,您能否验证是否已启用此功能? (第0页/寄存器81,位D1和D0)。 即使使用软步进功能,也会出现咔嗒声,您也可以尝试微调AGC的攻击和衰减时间系数。 值得一提的是,使用正弦波调谐AGC可能不会反映设备在典型应用中的正确行为,建议使用典型输入(如麦克风,语音或音乐)来调谐系数。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师