This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:AIC3104和AIC3104-Q1之间的区别

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651561/tlv320aic3104-q1-differences-between-aic3104-and-aic3104-q1

部件号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3104

TLV320AIC3104 (SLAS510F)与TLV320AIC3104-Q1 (SLAS715B)之间的区别

TLV320AIC3104-Q1网页介绍了如何使用TLV320AIC3104EVM,然后我们获得了用于AIC3104-Q1预评估的AIC3104EVM。

我们发现这些数据表技术指标的一些差异如下所示。

这些是打字错误还是错误?

 

                     AIC3104         AIC3104-Q1

热特性

       RJA 31.9 32.3                       degC/W

       RJC 22.3 17.0                       degC/W

       它们是否使用VQFN RHB32封装,但编号不同?

 

DAC线路输出

       SNR SE        9697              dB

       SNR SE 50 % BOOST 97             (北美)

       DAC电流升压模式在Q1设备中不可用吗?

 

       增益误差差值- 0.2            - 0.2 dB

       增益错误SE   - 0.85          - 0.55 dB

       Q1 SE模式增益误差是否小于非Q1设备?

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-san

    DAC SNR和增益误差似乎是拼写错误。 两个设备的性能应该相同。
    SNR显示表中有一条线。 增益误差应相同。  我将调查此事并报告正确的值。  

    关于热特性。 我必须仔细研究一下,然后再与您回复。  

    此致,
    -Steve