This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟相位检测器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651435/analog-phase-detector

主题中讨论的其他部件:CD74ACT297

您好,

我需要检测两个正弦信号(0至1000 Hz)之间的相位。  TI是否有一个芯片可以通过混合这些信号并提供与相位差成比例的直流电压或任何其他方式来实现这一目的?

希望我在适当的论坛上发言。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:

    感谢您的提问。 CD74ACT297是一款适用于您的应用的数字PLL。 您可以在以下网址找到备用PLL选择: www.ti.com/.../products.html

    此致,
    Lane Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    车道,

    数字PLL是否适用于模拟信号? 我可以看到脉冲序列是怎样的,而不是正弦信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AL:
    正确-标准逻辑产品组合中的PLL均设计为使用方形时钟信号进行操作。 您可以使用比较器将信号转换为方波,然后使用逻辑PLL比较相位。