This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3101:寄存器配置

Guru**** 2380640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647160/ccs-tlv320aic3101-register-configuration

部件号:TLV320AIC3101

工具/软件:Code Composer Studio

读写3101的寄存器,读出寄存器地址,写相同的寄存器地址? 如果不同,如何计数?

例如,我现在正在写入0x30寄存器。

衷心感谢。

David Forrest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是我的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我不确定我是否理解您的问题。 I2C通信在  数据表的第11.5 1节中进行了介绍。  读取和写入操作不同。 地址实际上是7位,后跟一个读/写位。   

    -Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    我没有收到你的回复,但我希望我能回答你的问题,如果没有,请你给我点个蜂鸣声,告诉我。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve Wilson:

    I2C问题已解决,由于计时问题导致的读写不正常。

    非常感谢。

    以下是正确的I2C定时:

    此致,
    David