This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用TI器件进行两次−麦克风噪音降低检查

Guru**** 2589115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658390/two-microphone-noise-reduction-check-with-ti-devices

您好! 好人:

我想为 TI器件上的两个−μ A麦克风降噪基座找到一个解决方案,它就像ON 的BelaSigna R261一样,如下所示:

我们是否有任何设备可以处理此应用程序。 我正在等待反馈,谢谢!!

罗杰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roger,

    遗憾的是,我们没有嵌入此功能的音频编解码器。 我们有一些带有miniDSP的编解码器,可以实现简单的降噪,但是高级算法的处理受到限制。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego:

    感谢您的评论,我将检查其他解决方案。

    此致,
    罗杰