This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751MEVM:丢失USB驱动程序和对PurePath EVM主板的控制

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657997/tas5751mevm-lost-usb-driver-and-control-over-purepath-evm-motherboard

部件号:TAS5751MEVM

您好,支持:

由于未知原因,对:PurePath EVM主板的控制丢失。 将USB连接到计算机时,设备为'未知'。 USB接头旁边的蓝色指示灯未亮起。
已根据3276.TAS1020B固1020固件更新Procedure.pdf重新安装DFUSB驱动程序

现在,USB-Audio-EVM音频播放器可以在Windows10中识别,音频也可以播放,因为绿色音频条会上下跳跃(在Windows中)。
在PPC软件中选择USB音频输入后,将不会播放音频。
当音频应用于Analoque (模拟)输入且选择了该输入时,扬声器会发出声音。

要将固件安装到EEPROM中,SDA和SCL已接地,请遵循3276.TAS1020B Firmware1020 Firmware Update Procedure.pdf中的说明。
在计算机中重新安装USB电缆时,USB-Audio-EVM驱动程序仍在设备列表中提及。

上传固件时,不断弹出错误屏幕:
将EEPROM I2C地址设置为101万b
下载命令失败
设备重置失败。 GetLastError =6。
未找到DFU。
在Windows中检查设备显示USB-Audio-EVM仍然存在。

此外,在PPC软件中选择要配置的外部放大器时,我在PPC主板测试引脚上没有测量I2C数据。
所以我猜EEPROM可能没有正确的软件或已损坏。

此致,Leen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leen,

    如您所述,PPCMB上的USB连接存在一些问题。 并且您的固件程序过程中似乎没有问题。 USB锁定指示灯 从未亮起,对吧? 我认为 这应该是硬件问题,可能TAS1020上的一些IO 已损坏(例如由静电...)。 我们以前曾遇到过这类问题。 您可以尝试使用另一个PPCMB板吗?  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    重新安装DFUSB驱动程序后,蓝色LED再次亮起,PPCMB可以通过软件进行控制。
    但音频不能通过PPCMB的USB声卡播放,但使用内嵌式音频连接器,它可以通过TAS5751MEVM播放音频。
    在EEPROM中更新新固件会出现所述的错误。 当尝试将I2C数据发送到外部TAS5751放大器时,I2C总线不显示数据。
    一般情况下,有些功能是扩展系统功能的,但有些功能没有达到预期的效果。
    很遗憾,我这里没有其他PPCMB。

    此致,Leen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leen,
    感谢您的更新。 USB输入路径中应该存在一些硬件问题。 您需要使用新的PPCMB来获得USB输入功能。
    当您尝试将I2C数据发送到外部TAS5751放大器(而不是EVM)时,软件处于‘系统内调试’或‘系统内调谐’模式,对吗? 请为PPCMB右上角的'4V'红色接头提供4V电源。 请在此帖子中查找有关 e2e.ti.com/.../63.9204万 系统内的更多信息
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    PPCMB也已连接到另一台PC,但看起来主板确实已损坏。

    此主板是从Mouser购买的,因此我是否可以在担保条件下从TI或Mouser购买替换件?
    因为我不知道有关开发人员主板的保修政策。

    感谢你的帮助。

    此致,Leen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Leen,
    我很遗憾知道这个。 我们仅支持此处的技术问题,不了解任何有关商业政策的信息,例如保修... 如果主板来自Mouser,您需要就此与他们联系。
    此致,
    郑少文