This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:使用学习板2对Smart Amp进行编程后,需要从Pure Path Console 3导出.h文件

Guru**** 2518790 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657588/tas2555-need-to-export-h-file-from-pure-path-console-3-after-smart-amp-programming-with-learning-board-2

部件号:TAS2555

我正在运行Pure Path Console 3,并已使用学习板2完成了客户扬声器的Smart Amp配置。 我需要创建.h或.cfg文件以提供给FW团队,以便集成到现有系统中。 现有系统无法访问TAS2555放大器的接口,因为它们一直在ROM模式下运行,并通过.h头文件更新寄存器,因此不能侦听I2C端口。  

如何从PPC3将所有书籍和页面的寄存器转储生成到寄存器映射配置文件中?

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    是否要获取“转储二进制文件”? 如果是,我已附上一个文件,其中说明了此过程。

    e2e.ti.com/.../Setting-File.pdf

    此致
    Jos é Luis Figueroa  
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    二进制转储确实会生成人类可读的.cfg文件,然后我可以使用这些文件来设置.h文件和用于编程的.c源文件。 谢谢。