This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:零数据检测模式下的杂音

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651015/pcm5102a-q1-pop-noise-during-zero-data-detect-mode

部件号:PCM5102A-Q1

[ PCM5102A-Q1 ]在零数据检测模式下发出杂音

您好,

 

我的客户报告了零数据检测模式下的杂音行为。

你能帮助他们了解他们的发现并对其进行评论吗?

 

-没有输入数据到PCM5102A-Q1 (PCM5102A-Q1应处于零数据检测模式。)

-播放哔声

-在DIN开始和结束数据时,会发出爆音。

 

这是预期行为吗? 是否有任何方法可以删除/改进此问题?

 

我从客户那里获得了一些波形和电路原理图,如果我们能够讨论更多脱机问题,我将不胜感激。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    您是否介意将图片发送给我? 我认为不应该有可听见的杂音,但图片应该澄清这种情况。

    谢谢!
    Paul Frost
    ASC-DC-DAC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将通过电子邮件讨论此问题。