This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:线路输入::级联选项

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651388/tlv320aic1110-line-input-cascade-option

部件号:TLV320AIC1110
主题: TLV320AIC3104中讨论的其它部件

你(们)好

关于 TLV320AIC1110,我有以下问题。

1)-数据表显示 TLV320AIC1110具有麦克风输入,但我有一个正弦波+2.0V,其频率范围为4kHz。 是否可以将输入直接连接到这些麦克风针脚。  ?

2)-我们是否可以级联 TLV320AIC1110。 这意味着一个放大器的DAC输出 连接 到第二个放大器的输入(ADC)。?

是否有任何参考设计?

此致;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raheel,

    TLV320AIC1110是一款较旧的器件,我们的某些部件具有更好的性能和灵活性,为什么不查看我们的新音频编解码器(如TLV320AIC3104)? 关于您的问题,请参阅下面的我的评论:

    • AIC1110针对麦克风电平输入操作进行了优化,可能需要调节线路信号以满足D/S的建议电平
    • 此器件输出驱动器的振幅更接近线路电平,因此需要调节信号。
    • 我们提供的参考设计是TLV320AIC1110EVM-K

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师