This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:是否有更好的运算放大器可以工作

Guru**** 2503425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2134, OPA1678, OPA1611, OPA1602, OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651453/opa2134-is-there-a-better-op-amp-that-will-work

部件号:OPA2134
主题中讨论的其他部件: OPA1678OPA1611OPA1602OPA1642

您好,可能有一个简单的问题。 我有一个1988年的焦化立体声每放大器。 最近重新盖了盖子,所有的新的胆都投入了。 goggle bill d mod carver c-1。

现在所有的人都在使用opa2134 op -amps作为替代。 我对此没有任何看法。 2134是正确的选择。 Amp的声音和工作都非常出色。 将从它中再获得20年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    总的来说,OPA2134可能是一个不错的选择。 根据实际的应用电路,有一些具有更好噪声性能的备选方案。 如果低偏置电流需要FET输入放大器(例如唱机前置放大器),则可以考虑使用OPA1642或OPA1678。 如果可以使用双极输入放大器,则可以考虑使用OPA1602或OPA1611。

    如果您要更换的放大器使用经典DIP封装,则上述任何替代产品都需要安装在适配器板上,因为它们仅提供SOIC或较小的表面安装封装。 我们提供DIP适配器EVM,用于使用表面安装放大器进行原型设计: www.ti.com/.../DIP-ADAPTER-EVM,其中包括许多这些板作为小套件。