This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:差异b/w PCM1794和PCM1794A

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, PCM1794A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650889/pcm1794a-difference-b-w-pcm1794-and-pcm1794a

部件号:PCM1794A
主题中讨论的其他部件:PCM1794

您好,

我希望您确认PCM1794 (非A版本)和PCM1794A之间的差异。

请你把它展示给我吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    我不知道是什么导致了设备修订,但通常修订是为了修改功能或性能或提高产量。 建议不要将PCM1794用于新设计。 我找不到规格的任何差异,因此我怀疑修订是为了提高产量。 如果可能,我建议使用PCM1794A。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Paul-San,

    感谢您的回复。

     >PCM1794 不推荐用于新设计

    是的,我们理解。

    以前,客户评估的是非A版本,但由于上述原因,我们建议使用版本。

    但是,他们要求区分B/w非A和版本...

    至少 ,我们想知道为什么要发布某个版本(不需要详细信息)...... 是否没有证据?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    我能够确认此设备的冲模版本非常小,以提高生产过程中的产量。 设备的功能和指定性能没有变化。 谢谢!