This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从SD卡播放.wav文件的参考设计

Guru**** 2383720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658345/reference-design-for-playing-wav-files-from-sd-card

主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5994TIDM-filter-SIGNALPROCESSINGBOOSTXL-AUDIO

团队,  

我们是否有 从SD卡回放.wav文件的参考设计?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Viktorija:

    我们没有一个可以开箱即用的特定设计。 但是,我建议从我们的TIDM-filter-SIGNALPROCESSING参考设计开始,该参考设计基于MSP-EXP430FR5994 LaunchPad (具有SD卡插槽和LEA模块)和BOOSTXL-音频BoosterPack (具有放大扬声器和耳机输出)。 从该设计中的源代码开始。 使所有内容正常工作,然后开始修改代码以从SD卡读取.wav文件,而不是从麦克风捕获它。

    我找到 了一个称为MSP430低成本语音的应用说明。 在第2.1 节中,它讨论了将音频数据存储在内部闪存(或此处为FRAM)内存中。 在第4.2 节中,它讨论了音频数据的生成和加载。

    最后,下面是一些可能对您有所帮助的附加参考。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序