Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L, TAS5733LEVM, TAS5751M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655396/tas5733l-tas5733l-evm-setup
部件号:TAS5733L在Thread:, TAS5751M中讨论的其它部件
几天前,我在邮件中收到了TAS5733L评估套件,我正在研究如何使用它。 我在TI E2E论坛上发布了几个问题,但我想与您联系,因为我认为您会更有帮助!
所以我的第一个很简单。 我无法从USB音频源切换到line in audio。 PurePath SW具有音频I/O页面,您可以在其中选择输入源。 当我选择Line In (线路输入)时,它会显示“Line In successfully changed”(线路输入已成功更改),然后音频将继续通过USB播放。 我也无法使用同轴音频。
下一个比较复杂。 我无法从该放大器获得8W的功率。
我的设置是使用6欧姆驱动程序的2x8W系统。 我有两个6欧姆虚拟负载连接到放大器,电压轨设置为10V。 电源可以供应到4A,所以我不认为这是限制因素。 我没有启用限制器,所以我也不认为是这样。 当我将放大器音量设置为0dB时,每个声道大约获得8W的功率。 如果我将主音量增加到+1.5dB,则放大器开始间歇性输出8W和.01W。 它在这些输出之间循环大约每秒5次。 从数据表中,在10V 6ohm时,我应该在大约10 % THD时获得8W的输出。 当我获得8W的读数时,THD是2 % ,比数据表中的值低得多。 这使我相信问题在于我对主板的初始化,而不在于放大器的功率限制。