This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:正弦波生成函数

Guru**** 2385920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2560, TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657466/tas2559-sine-wave-generation-function

部件号:TAS2559
主题中讨论的其他部件: TAS2560TAS2557

各位专家,您好!

 

我收到了客户的询问。 似乎有些Smart-amp设备具有正弦波生成功能。 这意味着,这些设备能够在测试模式下轻松输出正弦波,而无需输入数据。

关于TAS2559/TAS2560器2560器件,这些器件在测试模式下是否具有类似的正弦波生成功能?

 

在我查看数据表时,我找不到它。 请你澄清一下吗?

 

此致,

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,宫崎山,

    我们即将完成TAS2560版本波形存储的开发,并将很快发布。 TAS2560将使用处理器或计算机通过I2S发送波形。
    我们正在开发新的PurePath Console 3 (PPC3),以在SmartAmps中实现波形存储,但我不确定TAS2559是否可以使用此功能。 让我来调查一下,并将很快回来提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,宫崎山,

    我对TAS2559进行了调查。 遗憾的是,我们只是在开发新的PurePath Console 3 (PPC3),以在TAS2557中实现波形存储。 当新一代SmartAmps发布时,我们将专注于在其他设备中创建自动制动算法。
    您现在可以考虑使用TAS2557。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,

    感谢您的回复。
    请允许我再作一点澄清。
    我知道TAS2559/TAS2560不2560不能自行输出“正弦波”。 这意味着,要输出正弦波,我们需要使用PPC3 (通过I2S发送波形)或需要使用.processor (在本例中,也需要通过I2S发送波形)。
    是这样吗?

    此致,
    宫崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takayuki:

    TAS2560需要使用处理器或计算机通过I2S发送波形。 但此功能尚未准备就绪。
    遗憾的是,TAS2559不支持波形存储和通过I2S发送波形的功能。 正如我所提到的,仅为TAS2557开发波形存储。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞

    感谢您的澄清。
    此致,
    宫崎