This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168A,TDM格式,无正常回声

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648462/pcm3168a-pcm3168a-tdm-format-no-normal-sound-back

部件号:PCM3168A

TI专家,您好!

现在我使用的是TDM格式的PCM3168A,但它们 没有正常的回声

我想知道TDM格式的I2C配置~

希望您知道我想表达的内容,并期待您的回复~

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fawn,

    设备音频串行模式选择是通过配置DAC Control 1和ADC Control 1寄存器的音频串行接口格式设置来完成的。 基本上,对于24位I²S TDM模式,您需要如下所示配置以下寄存器:

    • 寄存器65:0x06
    • 寄存器81:0x06

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    似乎PCM3168A可以在没有任何IIC命令的情况下正常工作。

     寄存器映射显示的默认值 意味着PCM3168A可以在 没有任何IIC命令的情况下正常工作。  对吗?

    如果我想在  录制和回放期间将音频格式从默认IIS更改为TDM ,那么它 只需更改Register 65和81?

    此致

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    正确,默认情况下,PCM3168A可以在I²S模式下工作,并且要将模式更改为TDM,只需如上所述选择寄存器65和81上的音频数据格式。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我们希望在TDM/主模式下使用PCM3168A运行,但播放时没有声音输出。 iS/master模式工作正常。

    为了消除干扰,我们 连接ADC的端子和DAC的Din,并将寄存器65和81设置为0x47,使ADC和DAC在主模式下工作,但 LRCKAD和 LRCKDA 是异步的。这种奇怪的波形应该是原因。  

    如果ADC在主模式下工作,DAC必须在从属模式下工作, 则PCM3168A可以 正常工作。 对吗?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    对于任何数字音频总线,只能有一个主设备。 如果计划在主模式下使用PCM3168A,则应选择ADC或DAC数字接口作为主接口,将另一个接口配置为同一总线的从属接口。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师