This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:如何在包装图纸中将A1连接到A4

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657680/tas2505-q1-how-to-connect-the-a1-to-a4-in-the-package-drawing

部件号:TAS2505-Q1

您好,J ü:团队

我发现TAS2505Q版本在包装图纸中有A1到A4引脚。

您能否帮助检查 并建议如何连接这些针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alpha,

    我不确定此PIN。 我将研究此套件图纸,下周将会回来了解更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alpha,

    我一直在研究,可以让它们浮动。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose:

    感谢您的快速反馈。 我认为对于当前项目来说可以,但建议您检查这些针脚是否可以连接到GND,以获得更好的热性能。

    字母