This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:TDM与I2S电平差异

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657937/pcm1865-tdm-vs-i2s-level-differences

部件号:PCM1865
主题: PCM1864中讨论的其他部件

您好,

我尝试在TDM模式下使用PCM1865,但我发现信道1/2 (线对为~6dB向下)与信道3/4之间存在6dB电平差异。 我比较了TDM与I2S模式(在GPIO上使用DOUT2),问题仅出在TDM模式。 也许我缺少前两个信道的TDM中的2位? 此处目前没有存储范围来检查此问题,但希望确保这不是已知的TDM问题。 已在下面附上图片。

具有2条串行数据线的I2S (看起来正常):

TDM显示第一个信道大约6dB关闭:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Colin,

    这不是预期的行为,无论使用何种格式,来自PCM1865的数据输出在信号电平上不应有任何差异(除非由用户配置)。 能否检查接收器处理器格式是否正确配置以匹配PCM1864输出数据? 还需要检查PCM1865中的偏移配置,看看它是否与预期的处理器格式匹配。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师